This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:当输出频率增加时,输出振幅减小

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640616/dac3482-output-amplitude-decreases-when-the-output-frequency-increases

部件号:DAC3482

大家好,

客户正在信号发生器项目中测试我们的DAC3482。 他们发现,当输出频率增加时,DAC3482的输出振幅将降低。

数据速率为500m,Interpolation=2,Sample rate =1Gsps。 当输出频率从10M增加到100M时,输出振幅将随着频率的增加而降低。 但是,当输出频率从100m增加到100m以上时,输出振幅将随着频率的增加而增加。 我们还启用了内部逆向Sinc筛选器,但它不起作用。 请帮助您检查此问题吗?

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    此行为 可能是由于输出接口网络导致的,因为我在DAC3482 EVM上看不到相同的行为。 如果可能,您可以与我离线分享 主板示意图 以供查看吗?

    谢谢!

    Eben。