This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:PCB问题(电容器和电源)

Guru**** 2580775 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629875/ads1298-pcb-questions-capacitors-and-power-supply

部件号:ADS1298

你好。 我正在使用ADS1298处理一个项目。 对于电源,我使用+3.3V用于DVDD,+1.5v用于AVDD,-1.5v用于AVSS...并且两者(模拟电源和数字电源)相互连接,我的意思是数字电源(DGND=0V)的参考与模拟电源的参考相连接 (+1.5v和-1.5v之间的0v参考)。 我做得对吗?

其它问题与ADS1298的DE数据表有关。 在第99页中,您将给出一个布局示例,其中您表示此示例适用于单个模拟电源或双极电源连接。 我认为,在双极电源的情况下,你在AVDD和AVSS之间显示的所有电容器(我说AVSS是因为你把黑三角形称为右上角的AVSS)都应该连接在AVDD和AGND (AGN=DGND=0v)之间,而不是AVSS。 输入中低通滤波器中的电容器也是如此。 我说的是正确的吗? 当您使用双极电源时,这种布局会造成一些混乱。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pablo:

    感谢您对我们的ADS1298的关注!

    您所描述的是双极模拟电源的正确信息。 系统的接地应在模拟电路和数字电路之间共用。

    对于去耦电容器,我们希望您将它们差分地放置在电源引脚上-即AVDD和AVSS之间以及DVDD和DGND之间,而不考虑电源电压。 这是为了确保正极电源的电压电位相对于负极电源保持恒定。 就低通滤波器而言,实际上您可以将共模电容器连接到AVSS或GND,因为两者都是交流信号的"接地"。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Ryan。 感谢您的回复!

    那么,将共模电容器连接到AVSS或GND也是一样的? 是否存在某种差异

    在信号或低通滤波器中?。

    关于电容器的问题之所以出现,是因为我看到了"ADS1298ECGFE-PDK用户指南"第67页中的示意图(我在此处附上了一个屏幕截图)。 在那里,您使用双极电源并将电容器绑定到AGND (我假设这是0v参考电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pablo:

    是的,我相信无论您将共模电容器短接至接地还是将其短接至AVSS,低通滤波器的行为都会相同。 同样-对于交流信号,AGND和AVSS都用作"接地"。 这意味着,随着上限的阻抗随着频率的提高而降低,信号将进一步衰减。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ryan!