This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADCPro软件在ADS1278EVM-PDK板上是否可以在没有256K EEPROM (U14)的情况下运行?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639121/ads1278evm-pdk-can-adcpro-software-run-without-256k-eeprom-u14-on-the-ads1278evm-pdk-board

部件号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1274ADCPro

我制作了一个ADS1274子板,我手上有一个MMB0板。 我想将我的子板安装到MMB0接口端口,并将您的ADCPro软件用作评估软件。

我担心ADCPro或MMB0 DSP软件在启动时可能会读取256K EEPROM的内容,如果它无法从子板上的256K EEPROM读取正确的数据,则拒绝继续工作。

能否告诉我是否可以绕过EEPROM检查?

如果没有,您能否提供EEPROM数据内容,以便我可以在子板上实施EEPROM。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您对我们的ADS1274的关注!

    实际上,您可以在ADCPro软件中禁用EEPROM检查。 我们过去在其他EVM上也曾这样做过。 请参阅我2016年8月4日发布的以下说明:

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

    我禁用EEPROM检查,它工作正常,未报告EEPROM检查错误。

    当我尝试在未安装任何子板的情况下在ADCPro中启用ADS1274EVM插件时 ,USBStyx驱动程序安装通知没有弹出。

    最后,ADCPro报告固件下载成功,并且DSP未就绪。 最后,它会弹出一个警告对话框,显示"The firmware load has failed due to a timeout condition, please reset the hardware to continue loading the firmware"(由于超时情况,固件加载失败,请重置硬件以继续加载固

    当MMB0电路板处于独立模式时,其行为是否正确?

    如果行为正确,我担心DSP还会检查I2C GPIO扩展器IC (ADS1274 EVM板上的U7和U8)是否存在。

    我的ADS1274主板没有实现I2C GPIO扩展器IC,我使用DIP开关来设置ADS1274的工作模式。  

    您能告诉我如何在此模式下运行ADCPro吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为我们从未测试过ADS1274EVM插件(未在MMB0上安装子板),但我认为它应该起作用。 检查“Device Manager (设备管理器)”,并确保已识别MMB0。 您可能必须强制它更新驱动程序软件并浏览到C:\Program Files (x86)\ADCPro\drivers。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,我尝试过很多次,MMB0不能独立工作。

    因为在NI-VISA驱动程序消失后,设备管理器中没有未知设备,所以我无法强制更新您提到的驱动程序。  

    但是,我发现了一种变通方法,即:

    缩短MMB0板上的SCL和SDA线。

    在4.20 MMB0电路板上短接SCL(ESVM)和SDA(ESMO)后,4.16 上会显示“连接到”通知,并且会成功安装Styx驱动程序。

    我不知道为什么DSP在启动时会通过I2C-GPIO IC初始化子板。 在我简短地介绍之后,DSP认为I2C初始化成功,因此启动过程可以继续。

    BTW:

    我的子板尚未就绪,在我的子板准备就绪后,我将在此报告数据采集过程的成功与否。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管已安装MMB0驱动程序并成功运行ADS1274插件,但当我将ADS1274子板(其上没有两个I2C GPIO扩展器IC和EEPROM)与MMB0板一起使用时,它仍然无法从AD转换器获取任何数据。

    我怀疑ADS1274Plugin固件不仅检查EEPROM,而且检查I2C GPIO扩展器(TCA9535RTW),如果没有,则固件无法正确执行。

    那么,您能给我发送一个ADS1274固件源代码和ADCPro源代码吗?

    我想绕过与I2C GPIO扩展器IC (TCA9535RTW)相关的代码。

    我的电子邮件地址是:zmhtiger@gmail.com

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-我会将源代码发送到您的电子邮件地址。

    此致,