This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:模拟输入电流消耗

Guru**** 2581185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630241/ads7830-analog-input-current-consumtpion

部件号:ADS7830

您好,

我们需要知道CH0~CH7引脚的电流消耗量。  从数据表中,当前值似乎与这些模拟输入信号的数据速率有关。  目前,我的客户正在使用芯片来感应 其主板上某些信号的电压水平,因此没有 特定的数据速率。  请根据此类应用场景说明这些引脚的电流消耗。

谢谢!

Antony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antony,

    我们正在研究此问题,并将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    CH0 - CH7的当前消耗取决于:

    1)采样频率
    2)正在采样的信号

    除了+/- 1 uA的输入泄漏电流外,这些引脚在为内部样品充电并保持电容器(否则具有高阻抗)时消耗电流。 在最糟糕的情况下,采样和保持电容器必须在0伏到完全5伏之间充电,满通量为70 kSPS,每个通道的电流消耗约为1.2 uA (加上泄漏电流)。