This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:EVM平衡变压器配置

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638050/dac38j82evm-evm-balun-configuration

部件号:DAC38J82EVM

尊敬的TI:

在EVM分动器上,您使用了以下不平衡变压器配置。

您能告诉您为什么要推荐下面的两个平衡变压器配置吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,它没有粘贴图片。
    我对连接到PDF DAC3XJ8XEVM-SCH_D.pdf中DAC输出的平衡变压器配置T1和T2的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilya
    我们正在研究您的问题。
    有人会很快回复。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚

    为了降低高频输出信号的电容,在板设计中添加了不平衡变压器。  根据您的输出频率,此 部件可能 不会增加任何性能改进。

    此致,

    Jim