Other Parts Discussed in Thread: ADS1231
你好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231
你好。
您好,Kev,
在另一个线程中,您询问了如何将ADS1231的差分输出数据转换为单极格式。 我认为这是您对数据显示为mV而不是NV的困惑的一部分。 我认为使用ADS1231直接输出的代码进行计算会更容易,而不是将它们转换为单极。
对于数据表中的噪声表,输入在中AVDD电源处短接在一起。 噪声量是 从1024个样本的代码中的峰值到峰值差异确定的。 使用的公式直接显示在 第6页的表1上。 如果反转计算,您可以看到噪声代码的数量。 在3V和10sps下工作时,无噪音代码为16.8。 总分辨率为24,因此噪声为24 16.8 ,即7.2。 2^7.2 峰间约147个代码。 这与1000个代码无负载条件有很大不同。 80sps将会更糟,但不会按1万个代码。 因此,您需要找到噪音源。 在80sps空载时,一个完整周期内似乎有大约40个样品,相当于约2Hz。 这可能是一些低频振动,也可能是由于混叠。 您是否有输入过滤? 此外,在电缆用作天线时,也可以沿着电缆拾取噪音。 消除测量噪音并非易事 ,可能是整个系统设计中最复杂的部分。
对于电源,AVDD和DVDD可以是不同的电压。 共模要求仅与模拟输入和AVDD相关。
此致,
Bob B
您好,Kev,
即使在试验电路板系统中,您也应该能够实现非常接近数据表编号的目标,假设您的原型在试验电路板上整齐地布置,而不暴露长电线和导线。 这需要一些努力。 如果您有一束电线交叉,长引线和 嘈杂的环境,那么任何人都可以猜测您可能会期望什么。 电源线循环噪音可从照明中接收,这可能是一个原因。 尝试在差分电容器之前为每个模拟输入添加1k系列电阻。 这应有助于消除任何别名。
我建议尽可能简化设置。 也许先在中AVDD处使用分压器检查噪音,并将输入短接到中AVDD连接。 这将是您能够实现的最佳目标。 如果您仍然看到问题,则需要发现问题的来源。 确保在您的设置中,IC设备上的所有电源连接均已完全旁通。
此致,
Bob B
你(们)好 感谢您的回复。
1.我不确定我是否理解您的意思或如何进行-" 确保在您的设置中IC设备上完全绕过所有电源连接。"
2."我建议尽可能简化设置。 也许先用中AVDD的分压器检查您的噪音,然后输入对中AVDD连接短路"我附上了我的连接图,能否请您验证这是否正常? 我不会使用标有A,B&C的电阻器和电容来简化。因此AINPP和AINN将直接连接在电阻器D&E之间
3.我将使用全桥式传感器(如数据表应用中所述,而不是电阻器D&E)。 电阻器A,B和盖C将连接到图中所示的输入。
这是否与您所描述的相似?
您好,Kev,
请参阅下面的我的回答。
此致,
Bob B
[报价用户="keV m"]
你(们)好 感谢您的回复。
1.我不确定我是否理解您的意思或如何处理-" 确保在您的设置中,IC设备上的所有电源连接都被完全绕过。"[Bob B]这些盖子是设备电源针脚附近的盖子。 因此,在工程图中这看起来是可以的。
2."我建议尽可能简化设置。 也许先用中AVDD的分压器检查您的噪音,然后输入对中AVDD连接短路"我附上了我的连接图,能否请您验证这是否正常? 我不会使用标有A,B&C的电阻器和电容来简化。因此AINPP和AINN将直接连接在电阻器D&E [Bob B]之间。我建议使用和不使用滤波器组件来尝试,以查看是否由于滤波器而产生任何噪音。
3.我将使用全桥式传感器(如数据表应用中所述,而不是电阻器D&E)。 电阻器A,B和盖C将连接到图中所示的输入。
这是否与您所描述的相似? [Bob B]是的。 我要提到的另一件事是引脚5和6处的盖子非常敏感。 应使用高质量的盖子,在试验性膳食时,应使用极短的线索。
[/引述]
你好。
我已连接AVDD = DVDD = VREFP = VDD = 5V (使用相同的直流电源)和VREFN=SW=GND,并将AINP和AINN连接到中AVDD,如我上一个POST所示。 我得到的结果是负的,但我不确定为什么是负的偏移? 忽略这一点,我附上了下面的结果,如果您之前向我显示的计算结果是不可接受的,那么我将非常接近完全17.4 位(10 SPS时无噪声)和15.9 无噪声位@80 SPS。 (我得到 p-p 303代码和114代码,它们是17.16 和15.76 无噪音位)。 如果所有这些都正常,这是否意味着噪音来自桥传感器? 因为那是我唯一换过的东西,或者还有更多呢?
您好,Kev,
结果数据确实显示负 偏移。但没有问题。 ADS1231数据表指出偏移通常为10uV。 这可能是数千个代码偏移,因此如果您只看到几百个代码,这是非常好的。 此外,连接和校准传感器时,可轻松消除偏移。
至于FFT,我没有进行所有的计算,但我真的不相信所显示的内容。 基于Nyquist,带宽为5Hz和40Hz,或输出数据速率的一半。
您的噪音接近预期值,因此噪音很可能是在传感器处或传感器的电缆内接收的。
此致,
Bob B