This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:是否可以将PWDN定高?

Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629827/ads1298-can-i-tie-pwdn-high

部件号:ADS1298

您好,

我有一个用于隔离我的ADS1298的7通道隔离器,但我们的MCU连接了8条线路,因此需要消除其中一条线路。 我的第一反应是将PWDN定得高一些,因为我们只是将它定得高一些,然后在我们的主板启动时就离开了。 但是,我担心的是如果ADS1298挂起(到目前为止还不是问题),我是否可以始终使用RESET来恢复。

否则,请建议一种替代方案,例如:"重置和PWDN都处于活动状态,因此将它们绑定在一起",我不认为这是一种替代方案,但是...

提前感谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    感谢您的帖子!

    您可以使用上拉电阻器将/重置为高电阻。 无论何时要重置该部件,您只需发送reset SPI命令即可。 您也可以通过将起始引脚保持在低位并使用start或stop命令开始和同步转换来执行类似起始引脚的操作。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    非常感谢您的迅速回复! 捆扎启动低和使用启动命令听起来效果最佳(同时保持RESET,PWDN和CS作为硬控件)。 您是否尝试过此操作?

    谢谢

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin -我自己没有设计过一个围绕ADS1298的系统,但我知道这就是该器件的设计用途。 一旦您发送启动操作代码,设备将继续转换,直至停止操作代码发送完毕,或者设备仅完成一次转换。 这取决于在连续转换模式和单次激发模式之间进行选择的CONFIG4[3]设置。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan!