This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1258EVM-PDK:646.2012万

Guru**** 2847230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1278, ADS8568, ADS1258, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640578/ccs-ads1258evm-pdk-6462012

部件号:ADS1258EVM-PDK
线程中讨论的其他部件:ADS1158ADS1278ADS8568ADS1258ADCPro

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我一直在使用 ADS1258 EVM-PDK和 ADCPro, 它工作正常。 但是,当我尝试将 ADS1258EVM作为独立的MCU与其他MCU一起使用时,我遇到了问题。 也许,源代码/固件可能会给我提供有关如何配置应用程序的任何提示。 能否同时向我发送固件代码的副本?

我的电子邮件是imagekim@gmail.com

此致,
金大镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大镇


    转到此帖子上的链接,您应该能够找到您要查找的内容。:

    e2e.ti.com/.../27.0256万

    我现在正在检查它是否受密码保护。 如果是,我可以直接与您联系并提供密码?


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joseph Wu:

    感谢您的快速回复。

    目前,我是在您链接时通过FTP站点下载该文件的。

    但是,很遗憾,我需要密码才能解压缩该文件夹。

    实际上,我正在研究ADS1258, ADS1158, ADS1278,ADS8568等。

    (imagekim@gmail.com)

    祝你一切顺利,

    金大镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大镇


    您应该会收到一封包含更多信息的电子邮件。 请告诉我您已收到。 如果您有任何问题,请随时回复。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joseph:

    感谢您的电子邮件,我将相关的zip文件解压为ADS1258。
    密码不能正常工作,因此请再次检查该密码。

    是否可以为我提供解压ADCPro_v2.zip应用程序的密码?
    如果可能,最好了解我的ADS模块并为其创建一个自定义程序。

    非常感谢,
    金大镇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大镇

    很抱歉混淆了。 我已发送另一封电子邮件。

    希望新电子邮件是正确的。 如果您仍然无法打开文件,我需要在那个星期一检查。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joseph:

    感谢您的支持!

    祝你一切顺利,
    金大镇