This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:我们是否仍需要绕过参考引脚???????

Guru**** 2885970 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629952/adc128d818-do-we-still-need-to-bypass-the-reference-pin

部件号:ADC128D818
主题:TMP20中讨论的其他部件

您好,

我有一位客户正在使用 I2C ADC ADC128D818C,它的内部参考用于测量一系列TMP20温度传感器的模拟电压输出。

他们希望使用内部电压参考,因为它似乎足以完成工作。

它们是否仍需要绕过参考销???????

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    如果有可用的主板空间,我建议您至少为旁通盖放置脚印。 您不需要安装盖子,但如果内部参考未提供所需的系统性能级别,则其印迹会在外部参考中为您提供一个线对线点。