This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:无法读取ADC通道数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637692/ads131a04-unable-to-read-adc-channel-data

部件号:ADS131A04

我使用 16位同步从属模式下的ADS131A04模块,具有以下硬件模式引脚设置:
M0:无连接(同步从属模式)
M1:无连接(16位设备字)
M2:GND (抗锤代码字验证关闭)

我能够初始化ADC模块并读/写所有寄存器,但 在启用ADC后,总是获得所有通道数据的0。

以下是初始化过程中的通信顺序:

TX:0x0655     //解锁
Rx:0x0655

Tx:0x0011     //重置
RX:0xFF04     //就绪

TX:0x0655     //解锁
Rx:0x0655

Tx:0x4d02     //设置CLK1:使用外部16.384MHz时钟。fICLK = fCLKIN / 2
Rx:0x2d02

Tx:0x4e20     //设置CLK2:fmod = fICLK / 2
Rx:0x2e20

Tx:0x4f0f 0000 0000 0000 0000     //启用ADC
Rx:0x2f0f 0000 0000 0000 0000 0000

Tx:0x0033 0000 0000 0000 0000     //唤醒
Rx:0x0033 0000 0000 0000 0000 0000

Tx:0x0033 0000 0000 0000 0000     //锁定
Rx:0x0033 0000 0000 0000 0000 0000

Tx:0x0000 0000 0000 0000 0000     //读取数据
Rx:0x2200 0000 0000 0000 0000     //问题:状态字(0x2200)表示无错误,但信道数据的以下4个字全部为0

...

Tx:0x0000 0000 0000 0000 0000 0000
Rx:0x2200 0000 0000 0000 0000 0000

我已在示波器上测量数据信号,测量结果与我在软件代码中接收到的数据匹配。

我不知道为什么我不接收任何通道数据, 不管 我向 ADC通道馈入的电压是多少。

提前感谢。

Tx:0x0033 0000 0000 0000 0000 0000
Rx:0x0033 0000 0000 0000 0000 0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,S L20!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您是否可以共享ADS131A04的原理图? 您如何配置参考以及您将使用什么电源轨来连接设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,S L20,

    您在这方面是否取得了任何进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Tom:

    非常感谢您 跟进 此帖子!

    我们已经解决了这个问题。 这是由于 发送ADC_ENA命令后数据名称大小设置不正确造成的,与本文中描述的问题非常相似:
    e2e.ti.com/.../229.9895万

    再次感谢您的支持!