This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:带MUX的ADS1220占空比模式

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629762/ads1220-ads1220-duty-cycle-mode-with-mux

部件号:ADS1220

我有两个通道压力桥传感器,希望了解有关占空比的更多信息。 目的是 每100mSec捕获两个读数(两者的采样率为10Hz)。  

(1)如何在工作循环模式下轮流使用两个通道。

(2)在双通道MUX下,占空比如何节省功率

(3)不测量时是否可以关闭压力传感器?

(4)确认稳定时间在一个转换周期内,而不是由于步骤变化而在两个或三个转换周期内。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    如果您要在多路复用信道之间切换,使用占空比模式真的没有什么好处。  在这种情况下,最好使用单次激发模式。  使用单次激发模式时,每次要进行转换时都发送start命令。  更改mux通道时,您需要写入新配置,然后再次发送start。  占空比模式进行一次转换(以正常模式数据速率),在三个正常模式数据速率转换期间进入较低功率状态,然后重复此循环。  因此,使用占空比模式真的没有什么大的优势,除非您长时间使用一个mux输入并使用DRDY唤醒您的微型。  在这种情况下,使用占空比模式可以节省能源。  但是 ,您基本上可以更有效地使用微控制器执行相同的操作,因为微控制器无论如何都需要更改频道,所以单次拍摄模式是更好的方式。

    至于传感器的电源开关,只要模拟输入不超过ADS1220的绝对输入电压,您就可以执行此操作。  此外,考虑传感器输出需要稳定的时间量,因为模拟稳定可能需要额外的时间。

    ADS1220采用单周期设置,这意味着从数字滤波器角度来看,每次转换都是有效的。  但是,如果输入在采样期间发生变化,结果将反映这种变化的行为。  由于 Δ-Σ 转换器是过采样ADC,因此您将看到转换期间所有采样的组合结果。  在正常或占空比模式下,输入的采样速率实际上是256kHz,即调制器速率。  输出数据速率是配置寄存器中选定的数据速率,因此所需的实际采样数与调制器的实际采样数和所选的数据速率有关。  转换周期中间的步骤更改将反映步骤更改之前和之后的值。  任何模拟输入设置都是如此。

    此致,

    Bob B