This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1094万:提高有效采样率

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629459/tida-01094-increase-effective-sampling-rate

部件号:Tida-0.1094万

此参考设计的最大有效采样率是多少?

我看到它被设置为每秒4915.2 Samples per second (每秒样本数),但它是否可以增加/修改,以获得可能比3.3万 更大的效果

谢谢

Charlie A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charlie A!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 我会将您的查询发送给负责TIPD-0.1094万设计的团队。 他们应该能够帮助回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charlie A.,

    我从设计TIDA-0.1094万的团队那里得到了反馈,很明显,那里使用的处理器速度不够快,无法支持33k样品。  你必须把样品扔掉。