This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM Oven

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640930/tsw1400evm-tsw1400evm-oven

部件号:TSW1400EVM

您好,我想知道是否可以插入TSW1400EVM,以便在120度的温度下测试实验室烤箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Indal,

    FPGA的最大工作结点温度为100摄氏度。 我建议不要在此之上操作。 该主板不能在极端温度下运行。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,但是否可以将板插入烤箱(即使是85度)? 风扇和其他主板组件是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inbal,

    如果FPGA的结温升至100度以上,则不能保证其工作正常。 我们不在实验室的温度室中使用这些板。

    此致,

    Jim