This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860EVM-PDK:MMB0的USB驱动程序(Windows7)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629284/ads8860evm-pdk-usb-driver-of-mmb0-windows7

部件号:ADS8860EVM-PDK

您好,

我想操作ADS8860EVM-PDK。

但是,我无法将MMB0的USB驱动程序安装到我的PC (windows7 64bit)中。

即使我通过USB电缆将ADS8860EVM和MMB0与我的PC连接,我的PC也不对应。

我找到了以下线程。

windows7不能安装的内容是否与此原因相同?

此致,

Kuramochi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,

    我们将对此进行调查,并尽快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    art-san,

    感谢您的回复。
    此问题是由主板损坏引起的。
    很抱歉,我要把这一问题牵涉进来。

    此致,
    Kuramochi