This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:配置和操作查询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629276/ads1274-configuration-and-operation-query

部件号:ADS1274

你(们)好

我想了解更多有关此ADS1274的信息,它是  具有4 thl温度 通道的3通道传感器(AMR)的理想选择,但是,我希望通过降低CLK和加电及断电行为将电流降低到尽可能低的水平。

所有4通道的采样速率都是40mSec,我喜欢将此 设备断电 ,但不清楚SD从通电后恢复的速度,从而为下一次捕获做好准备,然后断电。 我的意思是内部模拟电路从通电到稳定时间。  

活动模式和断电模式有多长时间?

我受MSP430 1MHz时钟(GPIO的SMCLK输出)的限制,以保持断电。  这如何影响使用非标准时钟在Sigma Delta中运行的采样。

如果您根据此设备的使用经验以及我需要了解的与CLK和断电相关的任何问题提供意见,我将不胜感激?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚找到Excel工具,所以我可以使用1MHz CLK

    我现在需要了解在稳定时间内启动和关闭,并准备好开始采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    感谢您的提问。

    您能否为我们提供有关ADS1274配置(即模式,格式和CLKDIV设置)的更多信息?

    有一个问题是您的数据速率低于此设备支持的最小值(1 / 40 ms = 25 SPS)。 即使您使用低功耗模式,CLKDIV =1 (其中fCLK / Fdata = 2560),这意味着您的输入时钟(CLK)仅为25 x 2560 =64 kHz。 最小CLK为100 kHz。

    也就是说,开机后,新数据的准备时间最多为129或130次转换,具体取决于接口模式(参见第29页上的图75和表13)。 这是您想要的吗?

    此致,