This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:数据检索问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640871/ads1298-data-retrieval-question

部件号:ADS1298

你好。 我正在使用ADS1298进行一个项目来采集ECG信号。 我只想使用一个通道,CH 8 (出于地形原因,在PCB中,我最好使用CH8而不是CH1),所以如果我禁用其他七个通道,它们是否会出现在数据检索字中? 带零?。

我希望:

状态(24位)| CH8 (24位)

但我怀疑我会有这样的情况:

状态(24位)| CH1 (24位)| CH2 (24位)| CH3 (24位)| CH4 (24位)| CH5 (24位)| CH6 (24位)| CH7 (24位)| CH8 (24位)

使用CH1到CH7,带0或1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pablo:

    您的怀疑是正确的-如果您仅使用ADS1298的CH8,则需要解析输出数据流中通道1-7的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!