This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:双极操作TP6 -2.5V

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629211/ads1298ecgfe-pdk-bipolar-operation-tp6--2-5v

部件号:ADS1298ECGFE-PDK

您好,先生/女士,

是否有必要将电压从+5V反转至-5V并降至-2.5V? 是否有任何方法可以将5V直接转换为-2.5V? 我的客户要求节省主板空间。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong:

    感谢您的提问。

    我不是电源设计方面的专家。 从ADC的角度来看,重要的是AVSS电源引脚所能看到的最终输出电压。 如果电源直接来自切换直流-直流转换器,而不是LDO,则ADC噪声性能可能会下降。 EVM上的电源设计可能是为了抑制来自DC-DC转换器的开关噪声并改善电源抑制:+5 V ->-5 V (来自DC-DC)->-2.5V (来自LDO)。 这是重要供油轨的常见做法。

    您是否看过我们 的Webench Power Designer 页面? 这可能会为您提供更多有关节省板载空间的可能解决方案的想法。

    此致,