This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:ADC12D1800RFRB/NOPB

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629428/adc12d1800rfrb-adc12d1800rfrb-nopb

部件号:ADC12D1800RFRB

您好,

我正在使用ADC12D1800RFRB/NOPB参考板。 该板具有4个模拟输入:VInQ+,VInQ-,Vini+和Vini-。 在PCB上,I通道输入连接器的标签与参考板用户指南上的标签不同:I+和I-输入连接器是交换的。

以下哪一项代表正确的模拟输入:PCB或用户指南?  

提前感谢您的参与。

-Damla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damla,

    我们正在研究您的问题。 有些人会尽快回复您。

    此致,
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damla

    PCB标签正确无误。 用户指南需要更新。

    输入和相关电路都镜像在IC的中心线周围,因此极性顺序为+--+。

    此致,

    Jim B