This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:未使用2x小数位时的JESD204B通道使用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640477/ads54j69-jesd204b-lane-usage-when-2x-decimation-is-not-used

部件号:ADS54J69
主题中讨论的其他部件: ADS54J60

数据表显示了使用JESD204B时的通道使用和位分配(图74),但仅当使用2x小数时才会显示此值。 如果未使用2倍的位数,我们是否有显示路线分配等的图表?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard
    我正在研究这个问题。
    我应该在明天的某个时候得到答复。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard
    结果显示,ADS54J69的数据表在小数点功能方面有些混乱,但此器件始终以小数点对2模式运行。 通过最大额定1 GHz输入时钟,有效输出采样速率为500MSPS。
    ADS54J60是一款类似的器件,它支持以2为小数的模式,但也包括未小数的AND
    以4为分位的操作模式。 此器件支持250至1000MSPS的原始ADC采样速率。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    非常感谢您的帮助!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    周末愉快!

    Richard Elmquist