This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ECG信号问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640340/ads1298recgfe-pdk-problem-with-ecg-signal

部件号:ADS1298RECGFE-PDK

亲爱的先生们:

我是人类生理系的博士生,在微电子学方面没有什么经验。现在,我们正在尝试为小型动物制作心电图记录系统。

我在 I引线配置中使用ADS1298RECGFE-PDK套件。 我尝试获取自己的心电图,一切都很完美。 但是,当我试图从麻醉 的青蛙中录音时,我只听到了嘈杂的声音。 我使用了定制的DB-15连接器,有3个电极(红色-针9,黄色-针10,黑色-针6.15)  ,根据所附图像中的方案焊接到针脚(见照片)。  

请您就原因和如何解决此问题提供任何建议。 它是否由于青蛙心脏的小尺寸而发生。  

提前感谢您的参与。

奥尔加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olga,

    感谢您的帖子!

    遗憾的是,我们没有任何个人经验来为动物应用ECG。 可能是心电图信号的幅度较小,或者皮肤电极阻抗可能高于人类的阻抗。 我们只是不知道在这种情况下会发生什么。

    如果您对信号链组件和ADC配置有信心,那么我唯一的建议就是通过传导凝胶或具有更多表面面积的较大电极来提高电极的接触质量。

    此致,