在“Thread:(主题:)”中讨论的其它部件:, TM4C1294NCPDT
大家好,
我正在研究一种设计,它将被用作无线(将使用WiFi),低功耗数据记录器,我想使用此芯片 ADS127L01,但对它提供的吞吐量有一些担忧。 我想在24位上以128KSps运行该部件 ,但我在选择MCU时遇到了问题,因为我想我需要专用的SPI硬件和DMA功能。 你们是否能够引导我朝着MCU的正确方向工作,这样可以处理完整的128KSps @ 24位?
我认为您必须拥有能够使用此ADC的产品,因为我在产品页面上看到了物联网的低噪声,低功耗前端设计。
系统操作如下供参考:
Front End --> ADC -->通过SPI从ADC读取数据-->从GPS模块读取数据-->定期向数据添加GPS时间戳-->存储几秒钟的数据-->通过WiFi批量传输到中央服务器[重复]
感谢您提供的任何帮助,
夹层卡