This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681:1/f噪声,用于<1KHz

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638308/dac5681-1-f-noise-for-1khz

部件号:DAC5681

您好,

我们是否有小于1KHz范围的1/f噪声数据?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YY,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    是否有任何更新?

    谢谢。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yee

    低频噪声不是我们通常为高速DAC或ADC所描述的特性。

    DAC5681数据表包含50 MHz偏移时的"噪声基准"规范。

    您正在处理哪种类型的应用程序,它们对非常低频噪音敏感?

    此致,

    Jim B