This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1204:问题

Guru**** 2918600 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640285/amc1204-question

部件号:AMC1204

您好,先生:

我们已经为具有AMC1204 EVB的PDM信号发生器完成了应用。

在这种情况下,我们需要将音频信号转换为PDM信号以模拟DMIC输出。

但由于AMC1204不是最新产品,我们很好奇是否有更好的选择?

此外,系统中的数字电压电平为1.8V,但AMC1204仅支持2.7V以上的电压。

是否有类似的解决方案可以在DVDD侧支持1.8V电压,或者在我们的设计中需要电平转换器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng!

    您的系统是否需要AMC1204提供的隔离功能? 我不相信我们的任何隔离调制器都支持1.8 Volt数字导轨,但我将再次确认这一点,并在今天晚些时候与您进行再次交流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    您需要使用电平转换器,所有调制器在数字输入/输出端以最低2.7V (或更高)的电压运行。