This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/ADS1292:ADS1292原理图设计问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639102/rtos-ads1292-ads1292-schematics-design-question

部件号:ADS1292

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

下面是 一些有关ADS1292原理图设计的问题。

我的申请是CH1的两个极性。

 RLDIN和RLDOUT可通过两种方式与AVDD (不带RDD功能)连接。

能否与我分享一些意见? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生
    添加以下问题。
    1.如果我们不使用RLD功能,是否可以禁用RLD放大器? 需要连接GND?
    2.我们在CH1 (非导联连接)处使用电极接触,但RLD是连接导联方式。 是否正常?

    感谢您的大力支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hugo:

    感谢您对我们的ADS1292的关注!

    如果您不使用RLD放大器,可通过将RLD_SENS[5]设置为'0'来关闭RLD放大器。 RLDOUT引脚可以保持浮动状态。 如果未使用RLDIN,则应将其连接至AVDD。

    [引述用户="Hugo Wang "] 2. 我们在CH1 (非导联连接)处使用PAD触摸,但RLD是连接导联方式。 是否正常?[/QUOT]

    我不知道这个问题是什么意思。 您能否进一步解释? 您是否有可以分享的示意图?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IAC_5F00_ADS1292_5F00_20171116.pdfe2e.ti.com/.../IAC_5F00_ADS1292_5F00_20171116.pdf</s>2017.1116万 12922017.1116万

    您好 ,先生,您好 

    我们的产品是3个使用ADS1292的具有RLD功能的电极。

    我们的产品上有3个垫(CH1和RLD)和一个3针连接器,用于连接导线(CH2和RLD)。

    1.用户是否可以用手指接触CH1电极垫,使用导联电缆接触RLD? (使用RLD导线,让RLD填充板浮动)

      用户的手指和右腿之间的性能有何不同?

    2.如果用户不联系RLD板并引导至他的身体,我们是否可以将配置设置为关闭RLD放大器电源而不将RLDIN连接至AVDD? (默认示意图RLDIN连接到RLD电极,作为参考示意图)

    请参阅附录中的示意图。 如果您有任何意见,请与我们分享。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan 先生

    我们的产品是3个使用 ADS1292的具有RLD功能的电极

    我们的产品上有3个垫(CH1和RLD)和一个3针连接器,用于连接导线(CH2和RLD)。

    1.用户是否可以用手指接触CH1电极垫,使用导联电缆接触RLD? (使用RLD导线,让RLD填充板浮动)

      用户的手指和右腿之间的性能有何不同?

    2.如果用户不联系RLD板并引导至他的身体,我们是否可以将配置设置为关闭RLD放大器电源而不将RLDIN连接至AVDD? (默认示意图RLDIN连接到RLD电极,作为参考示意图)

    请参阅附录中的示意图。 如果您有任何意见,请与我们分享。 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../5556.IAC_5F00_ADS1292_5F00_20171116.pdf</s>1292 2017.1116万