This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1.5851万:温度二极管读数问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP421, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638980/lm15851-temperature-diode-reading-problem

部件号:LM1.5851万
主题中讨论的其他部件: TMP421DXP

你(们)好

我使用带有LM1.5851万的TMP421来读取温度。 对于连接至LM1.5851万的TDIODE+/TDIODE-的远程传感器,它将读取负温度(如-40°C)。 本地传感器正常。

我还有另一个TMP421连接到MMBT3904,另一个连接到Xilinx FPGA,它们的远程和本地温度都是正确的。 所以我确信问题不在于软件。

如何解决此问题? 我应该使用 n系数校正还是其他方法?

此致,

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert

    我没有在LM1.5851万中使用热敏二极管尝试过特定的温度传感器。

    我将进行一些调查,并将尽快回复更多信息。

    您能否分享显示TMP421和LM1.5851万连接的示意图详细信息,包括每个设备的接地连接?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答
    我现在没有示意图,但我可以告诉您,TMP421的DXP/DXN通过两个100Ω Ω 系列电阻器和一个100pF电容器连接至LM1.5851万传感器进行滤波。

    编辑:我检查了滤波电容器,他们似乎安装了10nF电容,而不是100pF,这是否是问题的根源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert
    使用大得多的盖子可能会导致问题。 尝试切换到100pF以查看效果。
    我仍在努力访问可与LM1.5851万 EVM相媲美的温度传感器EVM。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim

    谢谢,更换盖子解决了问题。