This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:超时函数

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639934/adc128d818-timeout-function

部件号:ADC128D818

大家好,

我的客户正在使用ADC128D818,对超时有疑问。

1.在8.5 一节中,"ADC128D818状态机在1.2 或SDA保持低电平超过35时重置为空闲状态

",空闲状态是什么? 空闲状态意味着关闭模式?

2.“ADC128D818在持续将SDA低电平驱动25至35毫秒后将自动释放SDA,从而防止I2C总线锁定。”,这意味着ADC128D818可能会发生I2C锁定? 如果发生超过35mS,ADC将自动重置?

3.超时发生后,ADC的状态是什么? 所有寄存器设置是否将重置为默认值,并且主机端必须再次初始化ADC?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    ADC128D818 '空闲状态'与三态相同,它将在超时条件后停止激活驱动SDA线路。 这不会重置设备,寄存器内容应保持编程状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    非常感谢您的迅速回复。

    此致,

    文森特