This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:与Virtex 7 FPGA进行接口和通信

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640105/dac5681z-interfacing-communication-with-virtex-7-fpga

部件号:DAC5681Z

我的客户正在将DAC5681Z与Virtex 7 FPGA一起使用。 是否有带Virtex7的DAC5681Z的参考代码? 如果是,请分享相同内容。

客户开始进行功能测试:为了测试他们为16位斜坡@120MHz -

观察:

   1.1 数字数据正在到达DAC的输入引脚。

   1.2 120 MHz DCLK正在到达DAC。

   在输出端观察到1.3 30 MHz信号(类似于正弦曲线)。 无论输入如何,此信号都存在。

   然后,1.4 尝试通过串行接口配置DAC。 没有发现任何改进

请帮助调试和运行设置吗?

Neeraj,Jim:已通过邮件将原理图发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prahlad
    我们正在审查提供的信息,并将很快作出回应。
    此致,
    Jim B