This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1243:关闭PGA 8缓冲器时的电流消耗是多少?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640118/ads1243-what-is-the-current-consumption-with-pga-8-buffer-off

部件号:ADS1243

ADS1243的数据表仅提供PGA=1且PGA =128时的电流消耗。  我正在使用8的PGA,缓冲关闭,我可以预期的电流消耗是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,


    在ADS1243中,缓冲器关闭时,PGA=1和PGA=128的典型ADC电流分别为190uA和460uA。

    在PGA=8条件下,ADC电流消耗与PGA=1设置相比仅适度增加。 我的猜测是,电流大约为220uA至230uA。


    吴若瑟