This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:通过非正常序列锁定

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639880/tsc2013-q1-lock-up-by-a-non-normal-sequence

部件号:TSC2013-Q1

您好E2E:

什么是锁定?
请告诉我详细信息。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    我将就此与您进行讨论。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    锁定通常是指SDA引脚保持在较低水平,而不是释放。  如果未遵循数据表中8.2 .2.1 2和3部分中的开机建议,则可能会发生这种情况。  另请参阅TI.com网站上的文档sbaa186.pdf。  该文件将更详细地说明这一点。

    Mike