This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:是否应绑定未使用的参考引脚?

Guru**** 2984710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640066/ads1220-unused-reference-pin-should-be-tied

部件号:ADS1220

你(们)好

我们计划使用 ADS1220的内部电压参考。 我们应该如何处理未使用的参考引脚:REFP0和REFN0?
直达AVDD,AVSS,左侧浮动? 添加CAP?

未使用的I/O部分未提及它。 其他引脚:AIN2由AVDD,AIN3浮动,CLK连接到DGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高品质麦克风,
    欢迎参加论坛! ADS1220数据表的第47页上有标题为“未使用的输入和输出”的9.1 5节。 根据您使用的连接,我相信您已经看到了此部分。 但是,您可能错过了其中提到的句子"保持未使用的模拟和参考输入处于浮动状态,或者将输入连接到中置电源或AVDD。" 注意参考输入的包含。 为了尽量减少泄漏的可能性,我建议在未使用参考输入时保持浮动。
    此致,
    Bob B