This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:TSW1405EVM:LabView

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638956/tsw1405evm-tsw1405evm-labview

部件号:TSW1405EVM

你好

我们希望使用 LabView(Ver, Ver,通过ADS4129EVM板来控制TSW1405EVM(数据转换器EVM)。 2017)而不是TI的HSDC Pro软件。
为此,我们希望获得一个为TSW1405EVM提供USB协议的LabView库。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题与我的问题非常接近,但我更喜欢在我的项目中使用Wolfram Mathematica。 我希望TI能帮助我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyeonseok,您好!

    我们目前支持使用HSDC Pro从我们的TSW140x EVM捕获数据。 但是,我们提供了自动化工具/示例,可用于LabVIEW,MATLAB和Python。 因此,这意味着您可以使用LabVIEW对TSW1405进行脚本/自动化控制,但您仍需要HSDC Pro从TSW1405中捕获数据。 安装HSDC Pro后,请查看文件夹"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples"以获取文件和文档。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dan
    感谢您的友好回复。

    我们尝试根据您的建议测试LabView。
    但是,据我们所知,“HSDCPro自动化DLL”中的LabView示例只是一个控制器,它可以控制HSDC Pro软件的行为。

    我们希望创建一个LabView程序,它可以通过USB电缆直接访问TSW140x。
    然后,我们要在LabView窗口中显示ADC输出数据(捕获的数据)。
    我们希望在没有HSDC Pro软件的情况下,这一系列工作是可以实现的。
    有可能吗?

    如果困难,我们希望HSDC Pro软件至少在PC屏幕上不可见。
    换句话说,我们强烈希望至少可以在LabView屏幕上显示捕获的数据。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyeonseok,您好!

    遗憾的是,我们不支持在不使用HSDC Pro的情况下直接从ADC采集数据。 我们的其他工具(LabVIEW,MATLAB等)主要用于通过使用HSDC Pro实现数据采集自动化。 我假设可以创建此类功能,但我们的软件工具目前不支持它。

    此致,