This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1442万:这是否足以检测高分辨率的70 MHz信号(如0.1 dB)?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639796/tida-01442-is-this-adequate-to-detect-a-70-mhz-signal-with-high-resolution-like-0-1-db

部件号:Tida-0.1442万
线程中讨论的其他部件: ADC12DJ3200TSW14J56EVMTSW14J57EVMADC12DJ3200EVM

大家好,

我使用70 MHz信号作为调幅的载体,用于一些研究目的。 我想设计一个接收器来精确检测此信号,接收器设计必须满足三个要求:

1. 70 MHz信号的振幅很小,小于-40 dBm。

2.接收器必须具有相对较高的分辨率。 可以检测到0.1 dB信号差异。

3. 70 MHz信号伴随着一些噪音。 因此,接收器设计必须具有高SNR。

我是IC的新客户。 因此,我更喜欢从TI获得一些参考设计或EVB。 我恐怕自己不能设计出全部的东西。  

我找到了一个名为 TIDA-0.1442万的参考设计。 我想知道这种设计是否能满足我的要求,或者是否有其他更好的选择。

欢迎提出任何建议。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tian,

    ADC12DJ3200是低千兆赫采样的理想选择,因此非常能够满足您所述的要求。 我将一如既往地查看数据表,以确保您了解零件功能。 请记住,为了从ADC12DJ3200EVM捕获数据,TIDA-0.1442万需要TSW14J56EVM或TSW14J57EVM。 此外,TI还提供了许多其他ADC评估模块(EVM),这些模块将满足这些要求。 如果您查看此链接  您将能够根据采样率,位数等选择ADC,这有助于您找到更适合您的应用的部件。 与ADC12DJ3200EVM一样,您使用的任何其他ADC EVM都需要一个捕获卡。

    此致,