This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS111-Q1:关于AEC-Q100自适应产品与非自适应产品之间的区别

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638400/ads1115-q1-on-the-difference-between-aec-q100-adaptive-products-and-non-adaptive-products

部件号:ADS1115-Q1
在“线程: ADS1115”中讨论的其他部件

我确认了下面E2E中ADS111-Q1的AEC-Q100适应性。


在本E2E中,我得到了这样的答案:ADS1115BQDGSRQ1已适应AEC-Q100。

我从这一答复中理解如下。

A) ADS1115BQDGSRQ1 (AEC-Q 100适配)
(b)ADS1115QDGSRQ1 (AEC-Q100非适配)


ADS1115BQDGSRQ1和ADS1115QDGSRQ1之间有何区别?
我认为这种差异是适应AEC-Q100的原因。

-Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa-San


    正确。 两个设备在电气上应该相同。 但是,ADS1115QDGSRQ1未通过完整的AEC-Q100测试。 ADS1115BQDGSRQ1已完成认证。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    >两个设备在电气上应该相同。
    >但是,ADS1115QDGSRQ1未通过完整的AEC-Q100测试。
    > ADS1115BQDGSRQ1已完成认证。

    我了解AEC-Q100的测试项目如下。

    ・AEC-Q100环境应力测试
    ・AEC-Q100加速寿命测试
    ・AEC-Q100封装组件完整性测试
    ・AEC-Q100模具级可靠性测试
    ・AEC-Q100电气特性评估
    -AEC-Q100-002:人体模型静电放电测试
    AEC-Q100-003:静电放电(ESD)灵敏度测试机型号
    - AEC-Q100-011:带电设备型号静电放电测试
    -AEC-Q100-004:闩锁
    -AEC-Q100-009:配电评估
    -AEC-Q100-006:门漏电
    ・AEC-Q100模腔封装测试(陶瓷封装)

    我认为ADS1115QDGSRQ1未通过AEC-Q100电气特性评估。


    ADS1115BQDGSRQ1通过AEC-Q100电气特性评估,但发生了什么变化?
    例如,
    1)材料已更改。
    2)所有图层都已更改。
    等等。

    如果您有任何信息,请提供。

    -Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San


    我不确定设备之间的确切差异,因此需要检查。 请给我一些时间来收集这些信息。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 非常感谢您的支持。

    -Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San


    在询问了几个问题之后,我的理解是,ADS1115QDGSRQ1并未针对所有AEC-Q100测试进行测试。 此外,ADS1115QDGSRQ1最初是由一个FAB制造的,由于其容量原因,它无法支持大批量生产。

    为了支持大批量生产,FAB和制造(可能包括材料和层)已通过ADS1115BQDGSRQ1更改为不同的站点。 这需要全新的鉴定(而不是使用ADS1115QDGSRQ1重新鉴定)。

    同样,对于新的开发,我们推荐ADS1115BQDGSRQ1,它应完全符合AEC-Q100标准。


    吴若瑟