This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568EVM-PDK:无法在用户指南中找到NEEDINFORMATION

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568EVM-PDK, ADS8568, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638656/ads8568evm-pdk-not-able-to-find-the-neededinformation-in-user-guide

部件号:ADS8568EVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADS8568ADCPro

我已经阅读了ADS8568EVM-PDK的使用指南我无法找到此信息,或者我可能无法理解所提供的信息,我是否可以在ADS8568EVM-PDK中获得板载内存  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharan,
    您能否告诉我您需要了解哪种有关ADS8568的信息? 谢谢。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的双项是ADS8568将转换给定数据,该转换器数据将出现在何处? 它是直接进入连接的系统,还是我们有任何板载内存,以便存储数据然后传输? 因为我有一个为实现这一目标而进行系统无线连接的计划。谢谢
    此致
    Sharan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sharan,

    ADC只能将模拟信号转换为数字代码,EVM板(ADS8568EVM)没有任何存储器来存储数据。 EVM套件中的Opal Kelly XEM3010是基于USB的小型FPGA集成板 ,用于与ADCProTmGUI进行接口。 有关详细信息,请参阅EVM用户指南:

    www.ti.com/.../ADS8568EVM-PDK

    谢谢,此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李戴礼您好!
    这些信息对于获取所需信息非常有帮助,非常感谢
    谢谢
    Sharan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale
    正如我所看到的,Opal Kelly XEM3010是2014年的型号,现在我们有了Opal Kelly XEM7310的最新SDK套件,它更高效,所以我可以在ADS8568EVM-PDK模块中获得此版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharan,

    我不这么认为,因为控制器板用于与ADCPro GUI进行交互,但您可以尝试仔细检查。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,但是我怎么知道opal Kelly XEM3010的规格呢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharan,
    Opal Kelly XEM3010不是TI设计和支持的产品,您可以访问Opalkelly网站,如下所示了解更多信息。
    www.opalkelly.com/.../

    谢谢。
    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale
    感谢您的支持
    谢谢
    Sharan