This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求采样率和gt;2G,ENOB 12位ADC解决方案

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64, ADS54J60, ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639106/seek-for-sample-rate-2g-enob-12bits-adc-solution

本线程中讨论的其他部件:ADS54J64ADS54J60ADS54J69

各位工程师,

我正在寻找 采样率>2G的ADC解决方案,ENOB等于12位解决方案,但我在TI网站上没有找到,有人能给我一些帮助吗? 我没有其他要求,也可以接受 两个IC来实施我的应用程序。

谢谢!

此致,

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jenny
    您的应用所需的输入频率范围是多少?
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim B:

    输入频率是200米带宽的信号,需要高采样率来提高采样的SNR。 要求为2GHz采样率,ENOB 12位。

    在我打算使用1G采样率的ADS54J64之前,2GHz的采样率是通过交织采样实现的,而器件的标称ENOB是11.6 位,这是我要求的最接近的方法。

    如果使用500MHz的ADC互连速率,则可以达到ENOB,但需要4块,因此产生相移时钟是一个问题,并且2 GHz的4通道同步将很困难。

    因此,我希望您推荐一款可靠且简单的解决方案来满足您的需求。 非常感谢。

    此致,
    Jenny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jenny

    我将从您的"200m bandwidth (200m带宽)"陈述中假设输入信号频率范围为0 MHz至200 MHz,不高于此范围。

    它还可能具有频率高得多的200 MHz带宽信号,例如从1500 MHz到1700 MHz。 随着实际输入频率的增加,采样抖动效果将开始降低SNR和ENOB,因此我们必须清楚ADC采样的实际信号频率。

    您可以正确地确定ADS54J64 (或ADS54J60)器件在1 GSPS速率下具有最高的可用ENOB。

    您可能还需要考虑ADS54J69。 这是具有12.1 位ENOB的双路输入16位500MSPS器件。 500MSPS足以采样0到200 MHz的输入信号。

    此致,

    Jim B