This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:帧同步模式中使用的同步引脚

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639032/ads1271-sync-pin-used-in-frame-sync-mode

部件号:ADS1271

您好,

最近,我在一个项目上工作,该项目需要大量ADS1271芯片协同工作。 所有ADS1271均在帧同步,低功耗模式下运行。 我使用相同的同步引脚来同步ADS1271,以便 同步采样,即由MCU GPIO控制的所有ADS1271的同步引脚。 在数据表中,当同步线采样率较低时,ADS1271会停止会话过程并重置数字滤波器。  

我有疑问。  当我将同步引脚设置为低电平以同步 ADS1271时,所有ADS1271都需要重置,我不希望这样操作。 我希望实现同步低pluse生成的功能, 并且这些周期满足数字滤波器的最大计数器。因此 ,如果其中一个ADA1271未与其他ADA1271同步,我只需通过将同步引脚设置为低来重置此ADS1271,而其他ADS1271则不需要重置。因此,所有ADS1271仍保持同步。 我想如果知道数字滤波器的时间或数字滤波器的最大计数器 , 功能就可以实现,但我不确定,数据表也没有这样说。 我希望得到你们的帮助,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您对我们的ADS1271的关注!

    您是否尝试在MCU上使用单独的GPIO控制每个/SYNC引脚? 同步所有器件的最简单方法是将所有/SYNC引脚绑定在一起,并用来自MCU的一个通用信号控制它们。 如果您在系统启动后同步所有ADS1271设备,则应期望它们在发出/sync脉冲后保持同步。

    如果只需要向一个设备发出另一个/sync脉冲,则必须准确确定哪个主时钟下降边缘对应于下一个数据速率周期的开始(即下一帧)。 换言之,您需要在主时钟下降边缘与FSYNC上升边缘对齐之前至少保持高度/SYNC (请参阅第7页了解CLK下降边缘到FSYNC上升边缘要求,TCF)。 我认为这是非常困难和可能不切实际的,但这应该是可能的。

    此致,