This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198上的采样速率问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639052/ads1198-sampling-rate-issue-on-ads1198

部件号:ADS1198

我的一位客户使用STM32与ADS1198进行通信。  当他使用 采样速率 500sps采样500分时,  理论上总时间为1秒,但总时间为4秒。 然后将  采样率提高到1 KSPS,500点采样时间也接近4s。  采样率提高到4Ksps,采样500点的时间缩短到2s。  导致此问题的原因是什么? 程序中是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Charles:

    感谢您对我们的ADS1198的支持!

    您能否使用示波器检查/DRDY下降边缘之间的时间间隔? 如果周期与配置的输出数据速率匹配,则问题可能与他们的数据收集例程有关。

    此致,