This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:CAN't电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636999/dac161s997-can-t-current

部件号:DAC161S997

大家好

对于我公司的一个项目,我正在使用DAC161S997模拟4至20 mA的接口。 问题是我无法测量输出电流。 我可以写和读给DAC。 我已将0x015E写入Error_Config寄存器以配置错误。 状态寄存器将返回 值0xE3。 我使用了DS的电路用于典型应用。

我的问题是,正如我所提到的,我无法测量输出电流,建议的晶体管PZT3904有点热。 短路应该不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,

    听起来,您已经为设计构建了自己的PCB。 您能否提供您的一级检查/调试示意图?

    当您在没有寄存器写入的情况下打开PCB电源时,您是否观察到任何输出? 对于回路供电系统,回路上应该有一些默认电流,或者系统未启动。

    从示意图层面,您能否描述您如何配置测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在典型应用程序中使用了该方案,但您可以在左侧看到我的方案。

    为了测量电流,我连接了一个万用表以闭合回路并测量电流。 我还尝试在多变仪上串联使用100欧姆电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,

    如何为该主板提供3.3V和12V电源? 这些电源如何相互连接(接地连接)。 同时,DMM直接连接到J16的引脚1和2上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...对不起 第二个接线柱,但当您连接所有设备并进行测量时,您正在DMM中观察0mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源从生成至直流/直流转换器。 一个24至3.3V转换器和一个24至12V转换器。 接地通过印刷电路板上的接地平面连接到两个电源。

    是的,我已将Fluke 179直接连接到J16。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick,

    我在这里看到的问题是,此设置中有多个电流回路。 在2线发射器的典型配置中,发射器本身,电源和测量源(ADC / DMM /等)均串联。 在这种设置中,听起来就像您将元素并行。 电流将通过GND返回到电源,DMM未与GND串联,因此电流不应流过J16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我可以明白你的意思。 如果我能看到正确的答案,基本上应该将J16-2连接到电源,而不是接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,

    实际上,J16连接器上的DMM需要与当前返回路径串联,以使系统正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    现在我改变了方案。 现在我认为应该是正确的。 我仍然可以向DAC写入数据,没有收到错误,但输出电流始终为11.7 mA,它取决于J16串联电阻器。 我无法测量输出引脚和电阻器R10处的任何电压。 也许我有个问题是你的指示。 但我实际上不知道我在哪里犯了错误,说它仍然不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,

    让我们在新线程中继续:
    e2e.ti.com/.../63.9295万