This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:用于信号处理的演示套件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638105/ads1292-demo-kit-for-signal-processing

部件号:ADS1292

大家好,

一位客户正在评估ADS1292演示套件,但要找出三个问题,您可以提供帮助吗? 谢谢!

  1. 通道1是否只能用于测量呼吸? 如果没有,是否可以通过更改内部寄存器在不同时间测量呼吸和ECG信号?
  2.  呼吸和心率的采集数据是否应由算法滤波器处理? 如果是, 如何获取筛选算法?
  3.  是否可以通过MSP430处理采集的呼吸和心率数据?

此致,

好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hao,

    感谢您对我们的ADS1292的支持!

    1. 如果使用的是'R'版本的ADS1292 (ADS1292R),则通道1可用于测量呼吸或ECG。 如您所述,您只需调整寄存器设置即可禁用内部呼吸调节/解调电路。 ADS1292RECGFE可能已为呼吸测量配置了信号链组件。 如果要测量ECG,您需要按照用户指南中原理图页面底部的说明修改ECG的组件。 但是,我建议保持组件的状态,并在通道2上评估心电图性能。 您可以期望性能相同。
    2. 过滤器算法特定于每个客户的最终应用程序。 对于类似产品,客户使用的算法可能会使其与竞争对手有所区别。 您的客户必须研究和设计自己的过滤算法。
    3. 这是一个非常宽泛的问题-答案取决于MSP430正在控制的其他功能以及客户希望实施的过滤类型。 我确实看到许多低功耗ECG应用使用MSP430等微控制器,因此这很可能是可行的,但这确实超出了我们论坛的范围。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    谢谢!

    此致,
    好