This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RFRB:在ADC板上对FPGA进行实时编程

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D800RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639362/adc12d800rfrb-real-time-programming-an-fpga-on-an-adc-board

部件号:ADC12D800RFRB
主题中讨论的其他部件: ADC12D800RF

您好,

我有ADC12D800RFRB板,它设计用于以12位分辨率数字化模拟信号。 该板具有FPGA,可从ADC捕获数据并通过USB连接将其传输到PC。  

我的问题是,我能否写入FPGA,以便实时分析(运行算法)我使用此ADC板获取的相同数据。

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amnon

    可能可以执行您正在计划的操作,但由于这是一个较旧的主板,我可以提供的唯一支持是所使用的FPGA源代码。

    您需要自行处理任何更改和调试。

    我希望您的主板的一端有一个FMC扩展连接器部分。 如果正确,则您需要的源代码可在此处找到:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/2476.ADC12DX00RFRB-with-Trigger.zip

    如果您的旧式主板使用2个较小的扩展连接器,则此文件应包含正确的源代码:

    http://www.ti.com/lit/zip/snac016

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    感谢您的回复,如果我想对采集的数据进行快速实时分析,您会建议使用什么。我想应用一种算法来对采集的信号进行实时决策。
    您是否可以拥有更好的主板或其他/附加硬件,并获得TI对此类应用的支持?
    再次感谢,

    Amnon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amnon

    ADC12D800RFRB旨在作为对ADC12D800RF ADC设备感兴趣的客户的评估工具。 一旦他们对ADC满足其系统性能需求感到满意,他们就可以根据此ADC设计自己的数字化仪板。

    如果您正在寻找支持使用自定义固件进行实时分析的开发平台,那么像National Instruments NI-5772这样的平台可能更适合您。

    http://www.ni.com/en-us/support/model.ni-5772.html

    NI平台旨在支持您要查找的用途类型。

    此致,

    Jim B