This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258晶体电路无法启动

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639221/ads1258-ads1258-crystal-circuit-can-not-start-up

部件号:ADS1258

您好,

  我们的一位客户使用ADS1258进行心电图。他们发现1000个中大约有10个ADS1258,晶体电路无法启动。 它们使用ADS1258图39的参考电路,但使用2个18pf电容器,而不是4.7pf。   

  请建议如何优化设计。

  他们有以下问题:

  1)根据 公式 CL=(C1*C2)/(C1+C2)+CS,CS是PBCA中的寄生电容。 CS应为10pF。 对吧?

  2)随附的是晶体规格,您能否帮助检查ADS1258是否正常?

此致,

Haroade2e.ti.com/.../9H320.0413万--.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Haroad:

    我建议您查看这篇类似的E2E文章中提供的建议: e2e.ti.com/.../232.1778万


    要回答您的特定问题,请执行以下操作:

    1)寄生电容CS取决于PCB布局,即使如此,它也可能因板而异。 在一个良好的布局中,我可能期望C小于10 pF,特别是因为负载电容是CS1和CS2的并联组合(晶体每侧的寄生电容)。

    2)一般而言,较低的ESR晶体更有可能可靠地启动。 与已知可与ADS1258配合使用的晶体相比,它们所使用的65kOhm ESR晶体具有较高的高端性。 您可能需要尝试调整负载电容器的值,以启动一些晶体。 有时,我看到增加电容器可能会有所帮助,但在其他情况下,降低负载电容器的数量更多effective...it实际上取决于具体的电路,布局和晶体。

    您可能会发现Start Factor (起始系数)测试有助于确定负载电容器的最佳值,如... www.ti.com/.../slaa322c.pdf中所述

    此致,
    Chris