This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7852:数据通过一个通道返回

Guru**** 2675595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639414/ads7852-data-comes-back-shifted-by-one-channel

部件号:ADS7852

大家好,

我的客户对他们从部件返回的数据有问题。 您以前见过这种行为吗?:

我们在实现ADS7852的原型板上遇到了一些问题。

问题是8个通道中的每个通道的值都正确,只是它们被一个通道移动。

而不是ch0,1,2,3,4, 5,6,7,我们得到了CH7,0,1,2,3, 4,5,6,

 

我重新检查了范围内的所有计时,验证其是否正确并与数据表规格相匹配。

软件工程师将固件更改为从ADS7852读取每个通道两次,现在它可以正常工作。

而不是读取ch0,1,2,3,4, 5,6,7;现在我们阅读了ch 0,0,1,1,2, 2,3,3,4,4, 5,5,6,6,7, 7,丢弃每个通道的第一个读数,保留第二个。

 

这似乎有效,但接下来我们想了解原因。 我们希望确保我们在投入生产时不会遗漏任何东西,以避免出现任何问题。

 


谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    对于此器件,转换器在多路复用器后面运行一个循环,这会导致您观察到的单循环延迟。

    数据表第11页上的计时图显示了此延迟。 在占线和地址总线信号上,有文本指示对于指定的转换帧,转换器正在转换样本n,而mux则切换到样本n+1。