This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8328:ADS8328输入通道隔离

Guru**** 2763415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639391/ads8328-ads8328-input-channel-isolation

部件号:ADS8328

我使用ADS8328IBPW时为VA=5V,VBD=5V,REF+=4.096V,REF-=0V,CFR为默认值,特别是启用自动信道选择,手动触发,EOC低电平激活等

我在+IN1和+IN0之间的DC隔离很差,关于通道0或1 ADC值的1 % 变化(超过600ADC计数),另一个通道的输入发生了完全变化。  我已经验证了REF+,REF-和通道电压输入是否稳定(除了更改的任何通道)。  根据数据表中的图1 (手动触发/采样时读取),我正在与ADS8328通信-从/CONVST脉冲到EOC上升沿的频率约为1.45us,然后/CS变为低电平,我的SCLK频率约为7.3MHz。  从SDO获取的数据看起来很好-除了改变一个通道上的直流电压会使另一个通道的ADC结果发生~Ω 1 % 变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当通道选择和/CONVST脉冲之间的采集时间延长(输入阻抗驱动IN1/IN0为250欧姆)时,使用手动通道选择模式解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的更新。  如果您有任何其他问题,请告知我们。

    谢谢,此致,

    路易斯