This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8505:为ADS8505的温度漂移建模

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636487/ads8505-modelling-temperature-drift-of-ads8505

部件号:ADS8505

我们使用ADS8505来感应我们其中一款产品中的电流。  我们正在考虑将其修改为高精度电流传感器,将一个磁通阀传感器连接到A/D  流闸设备输出一个电流,我们使用箔负荷电阻器和一个使用低漂移电阻器网络的放大器检测到该电流。  我正在Spice中进行蒙特卡洛分析以估计温度效应。  ADS8505将A/D规格列为

满刻度误差漂移:+/- 7ppm/C典型值

双极零误差漂移:+/- 2 ppm/C典型值

内部参考漂移: +/- 8 ppm/C典型值

 

我正在将A/D建模为一个可变电压源(零漂移),并与可变增益(满刻度误差和内部参考漂移)串联。  我正在考虑使用外部参考来提高漂移性能。  我的问题是:

 

1)     如何组合A/D满刻度误差和参考误差?  看来这两个问题都影响到A/D的有效"收益"  一种方法是假设它们是两个高斯随机变量的总和,并使结果标准偏差等于各个标准设备平方和的sqrt。  或者,我可以将它们建模为级联收益。  或???

 注意: 我使用两种方法运行MC,结果相似。

2)    我正在将大部分这些漂移建模为高斯随机变量,并为每个零部件分配一个GRV,然后做1000遍Monte Carlo。  对于上述参数,我应该使用什么标准偏差?  3西格玛?  更多?  更少?

3)  另一个问题与+/-10V输入范围使用的2.5V参考有关。  参考的漂移是否直接影响精度,或者是否存在比例因子?  换言之,由于输入范围是参考电压的+/- 4倍,漂移相关误差是2.5V参考电压的4倍还是8倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    1.在添加噪声(平方和的根)时,应添加它们。   在TI Precision Labs-ADC的第3部分 中,它涵盖 了ADC系统的总噪声,这可能会被证明是有用的。

    2.我们在数据表中使用的典型值是+/-一个标准偏差。

    3.我正在努力为您解答这一问题,一旦回答,我将立即回复您

    此致,Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cynthia,

    我认为它将是级联增益中的产品,但这两种产品都是:1:采用标准设备的有效值并将其用作单个增益的标准差,或2: 在Monte Carlo模拟中,每个增益具有高斯分布及其自身的标准偏差时,对单个增益进行级联,得出的结果大致相同。 所以我想在这种情况下没有什么区别。

    我希望能够澄清预期的分配范围。 我使用7或8 ppm/C的典型值作为高斯分布的标准偏差,然后将其限制为一定数量的标准偏差+/-听起来您是在暗示我可以期望范围仅为+/- 1标准偏差? 我相信我使用的是2或3

    此外,对于外部电压参考对A/D有效增益的实际贡献的差值,如果能得到答案,将会很有帮助,尤其是因为2.5V参考用于+/- 10V范围。

    谢谢,Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    阐明预期的分布范围。 正确,您应使用+/-一个标准偏差的范围。 我们的设备经过测试,以确保符合数据表规格,如果不符合,无论出于何种原因,设备都会被抛出。 我不能肯定 模拟是否 会产生相同的结果,但如果您使用在该范围内的结果,那么您应该拥有更可预测的结果

    对于参考电压,参考电压中的任何误差都将乘以4,然后再反映在ADC输出上

    ADC输出代码= Vin/(4*REF)*3.2768万

    此致,Cynthia