This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:EOC信号在指定时间后保持低电平

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543, TLV2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638239/tlc2543-eoc-signal-stays-low-beyond-the-specified-time

部件号:TLC2543
主题中讨论的其他部件: TLV2556

我们必须定期更换TLC2543部件才能使我们的产品正常工作。 我看了一下零件,注意到初始化时,零件将正常运行或有时运行(受影响零件在较冷的温度下会更糟) 该部件看起来工作正常,除了EOC信号在23us时保持低电平,这远远超过规定的最大值10 us。  当平机会低至23岁时,每一次平机会低时,它就保持在23岁。  此外,如果 EOC是正确的,那么它总是正确的。  这导致我们的系统挂起。  我附上了良好EOC信号和坏EOC信号的示波器痕迹。  为什么EOC信号超过10 us最大值?  是否有任何建议使EOC在所有条件下都保持在规格范围内?

黄色= CS

蓝色=数据

粉红色= EOC

绿色=地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brent,

    我想说清楚,当你说地址(绿色轨迹)这是TLC2543的数据输入? 如果是,则看起来您正在发送0x10 (读取AIN1,12位,MSB 1ST,二进制)。 此外,您在执行传输时似乎不使用CS,如数据表中的图10所示。 是这样吗?

    您能否为我描述一下您的初始化顺序,您在通电后发送到部件的代码是什么?

    另外,你能给我展示同样的图片,但也能展示时钟吗? 您可以替换绿色迹线上的信号。

    谢谢!

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brent,

    我是否还能获得设备的日期代码?

    谢谢!

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色的轨迹是时钟,我在上面说错了。  显示的是开机后的第一个时钟捕获。  

    这种设计已经生产了大约20年,现在生产中正在 通过工厂测试(大多数在低温下-尽管我向您展示的是在室温下出现这种现象)来替换这些零件的大约30 %。  

    我认为,图10代表了我们的做法。  我相信,当CS信号较低时,通过发送两个12位时钟脉冲来捕获特定模拟信道的数据,并且 在第一个脉冲时获取所需的信道选择和读取,然后在第二个脉冲时读取数据 时钟的。   读取数据后,该过程会重复以选择不同的信道。  此外,我们的设计根据数据表中所述的最小设置和转换时间来划分两次突发之间的时间,因此当EOC超限时,流程就会中断。

    下面显示的是部件的照片。  我们在零件上进行保形涂层, 该零件上有少量残留涂层。

    另外,如果 我不能阻止这种情况,我正在考虑是否有可能取代TLV 2553或TLV2556。  这些部件是否是好的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是,它根据**最大**设置和转换时间来分隔时钟脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用工程师是否仍在审查此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brent,

    很抱歉耽误你的时间。  您可以通过mike.stout@ti.com与我联系吗?  

    谢谢!

    Mike