This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58H43:ADS58H43是否可用于138.24MSPS?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58H43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639068/ads58h43-can-ads58h43-be-used-for-138-24msps

部件号:ADS58H43

大家好,

我的客户希望使用具有  138.24MSPS的器件ADS58H43,但数据表显示最小采样时钟为184MSPS。 那么我们是否可以将其用于137.24MSPS?

谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是可能的。 请参考数据表中有关特殊寄存器写入的注释,以低于184。 复制如下以供参考:

    (2)写入以下特殊模式后,最小功能时钟速度可为10MSPS:地址4Ah,值01h;地址62h,
    值01h;地址92h,值01h;地址7Ah,值01h。 请参阅串行接口表4中的特殊模式[17:14]位
    寄存器部分。

    --RJH