This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:IQ模式下的频率选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636644/afe4300-frequency-selection-in-iq-mode

部件号:AFE4300

你(们)好

我对IQ模式中的频率选择有疑问。 我们可以在IQ模式下选择任何频率吗? 或者只能选择5个频率(8k,16k,32k,64k,128kHz)?


我们的客户推荐了E2E帖子。 在POST中,提到频率可从1kHz至120kHz选择。 他们还尝试在FWR模式下选择EVM,它能够选择任何频率(1k至120k)。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/30.1835万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AFE4300 % 20frequences%20范围

但是在IQ模式下,可选择的频率仅为5 (8k,16k,32k,64k,128k)。

哪一项是正确的?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji:

    我已经回复了,请关闭此线程。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin

    感谢您的回复。

    我很抱歉。 我找不到你回复的帖子。
    您回复了什么帖子?

    请注意,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji:

    这是一篇文章。

    e2e.ti.com/.../63.681万

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin

    感谢您的支持。
    在IQ模式下,是否有任何方法可设置为任何频率(5k~100kHz)? 或者,您是否有任何其他设备可以设置为这些频率?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji:

    在AFE4300中,我们不能在IQ模式下设置任何频率。
    您可以将中间频率切换到FWR模式。 我不知道有任何其他车身阻抗测量IC。

    此致,
    Prabin