This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:8.1 ™︎2激励放大器的处理振荡

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637744/afe4300-8-1-2-handling-oscillation-of-the-excitation-amplifier

部件号:AFE4300

在AFE4300数据表 的8.1 章节中,第2节:激励放大器的处理振荡。  我看到建议在其中一个RPX引脚上使用系列RCM,CCM (1K,1nF)以防止振荡。 但是,这也会在RPX和RNx之间连接校准电阻器。  这不会影响校准斜率和偏移值吗?

假设RP1和RN1之间的校准电阻为1千欧,且RP1引脚上的RCM系列CCM的电阻值应该是多少?  eq 1 sbaa202

Thx

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundar,

    放置RCM和CCM将改变斜率。 但是,您可以使用两个校准电阻器找到新的斜率,因为RCM/CCM将出现在所有测量中(即校准电阻器,车身阻抗测量)。 进行校准程序的主要目标是查找未知变量(即斜率和偏移)。 因此,只要您在所有测量中都有RCM/CCM,就可以在估计身体阻抗时使用通过校准计算的斜率。
    您仍然可以使用1Kohm作为校准电阻器之一,您还需要一个校准电阻器。

    此致,
    Prabin