This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:ADS8866 DOUT电压的奇怪行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638936/ads8866-curious-behavior-with-ads8866-dout-voltage

部件号:ADS8866

您好,

我设计了一个小型PCB,它包含具有ADS8866 ADC的MSP430。 我已将ADS8866接线用于4线操作。 MSP430能够读取DOUT (SPI miso)。 读数一次将工作10分钟至1小时,然后突然停止工作。 当它停止读取时,我仍然可以看到DOUT位的变化方式与应用的输入锯齿波形一致,但V_OUT_HIGH仅达到1.9 V。结果是MSP430停止读取该值。 我有一个跳线,可以在其中断开DOUT与MSP430 miso的连接,但V_OUT_HIGH不能恢复到它应该达到的位置。

CS和CONV-针脚也位于跳线上。 有时,拔下这些插件并将其插回似乎会重置一些东西,芯片将重新开始工作。  您能想到会导致这种行为的原因吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeramy:

    请您发布示意图,显示所有ADS8866 SPI (CONVST,DIN,SCLK,DOUT)与MSP430控制器的连接,以及数字电源,模拟电源和GND连接,包括旁路电容器。 另请包括ADS8866输入驱动器电路以及ADC参考电压电路。

    请发布几个示波器图示,显示以下接口信号:CONVST,DIN,SCLK,DOUT (设备工作时以及SDO出现问题时)。 我假设设备配置为4线CS模式,DIN高,这是否正确?

    非常感谢,
    此致,

    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉米,

    此问题的可能原因涉及ADC的数字部分。 数字电源(DVDD)可能意外中断,或者MSP430中的程序可能与ADS8866数据表第20页所示的4线模式所需的定时不一致。

    我们将进一步调查此问题,并与您联系以了解详细信息。

    最佳,

    Manuel Chavez