This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:ADCPro上的ADC1262插件复杂问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638829/ads1262evm-pdk-adc1262-plug-in-complications-on-adcpro

部件号:ADS1262EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1262,ADCPro

团队,

我有一位客户在使用其ADS1262EVM时遇到了与MMB0主板的连接问题。 他们可以获得ADCPro和NI-VISA驱动程序,用于ADS1262评估模块,但他们现在遇到的问题是:

"我使用USB电缆将MMB0连接到PC并打开电源。 然后在ADCPro中,我在EVM选项卡下启动ADS126XEVM。 根据我的理解,这应该是下载一个新的驱动程序,名为“Styx”,它将取代VISA驱动程序。 但是,在黑色状态栏中,它显示“DSP未就绪…正在重试”。  

此外,我们还尝试了为MMB0供电的-5V电压,但这并不能解决问题。 如有任何补充信息或采取任何步骤纠正这种情况,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus,您好!

    MMB0 (USBStyx)驱动程序安装不正确...
    我建议通过以下链接重新安装此驱动程序。 此驱动程序应该与ADS126xEVM插件一起安装;但是,我们发现此驱动程序多次未正确安装。 可以从以下位置下载独立的驱动程序安装程序:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro2/misc/drivers/

    选择与操作系统是32位还是64位相关的" 32位"或" 64位"安装程序版本。

    另请注意,此驱动程序未签名。 因此,对于Windows 8 +,您可能需要 在 安装此驱动程序之前禁用Windows的驱动程序签名强制。

    请告诉我这是否解决了问题!

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Christopher:

    我从提供的链接重新安装了它们,但仍然不满意:

    值得注意的是,客户在运行EVM之前可以看到驱动程序,然后在发生上述情况后,设备管理器将不再找到驱动程序。 想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus,您好!

    请参阅此E2E帖子: e2e.ti.com/.../154.4138万

    ADS1262EVM将首先枚举为"MMB0 (NI-VISA )"器件。 但是,一旦您从ADCPro加载了ADS126xEVM插件,DSP将被重新刷新,MMB0应重新枚举为“USBStyx”器件。 如果未出现较新的设备,则可能是驱动程序未正确安装,或者Windows未在设备硬件和USBStyx驱动程序之间建立关联。

    他们是否在设备管理器中看到"USBStyx"设备? 如果没有,他们是否在设备管理器中看到任何未识别的设备?

    谢谢!
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Christopher:

    这似乎是一个脱节的问题。 客户可以看到设备显示为"MB0 (NI-VISA)",但尝试加载固件会导致超时并从设备管理器中删除MMB0驱动程序。

    是否还有其他问题可能导致此问题? 从两个单独的链接(一个来自TI.com,一个来自您发送的链接)错误加载驱动程序两次似乎很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus,您好!

    实际上使用了两种不同的驱动程序:

    第一个驱动程序(用于MMB0 NI-VISA设备)似乎正在工作。
    第二个驱动程序(用于USBStyx设备)无法正常工作。

    您是否知道客户正在使用哪个版本的Windows?
    ...目前ADCPro仅正式支持Windows 7,但其他人已将其用于Windows 8和Windows 10。

    他们是否尝试禁用Windows驱动程序签名强制?

    有时,当所有操作都失败时,我们建议您在另一台计算机上试用该软件。

    此致,
    Chris